欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

轴承预压的目的及其方法(故障案例及轴承使用方法)

  • 2022.08.08 14:05:22
  • 米思米
  • 6792

轴承必须根据其用途相应予以预压。下面将在讲解预压目的的同时讲解预压方法。

轴承预压的目的

在使用过程中,轴承内部应具有适当的间隙。另外,根据用途,有时也会在安装时预先施加径向载荷等。这种用法称为预压,常用于角接触球轴承等。
其使用案例如图1所示。

图1.使用案例

轴承预压的目的及其方法(故障案例及轴承使用方法)

根据使用用途不同,可能需要预压。例如,在图1的情况下,若未施加预压,则安装在固定座上的轴承之间会在轴向上产生0.1mm~0.2m的间隙。通过轴承预压可以消除这一误差,提升定位精度。

轴承预压可用于满足以下5个目标中的任何之一。

· 抑制旋转轴振动

· 提升轴刚性

· 提升定位精度

· 抑制振动和杂音

· 适应高速旋转

通过施加预压,消除轴向和径向的间隙。即使承受载荷也不易产生间隙,所以可以提升轴刚性。另外,能够抑制旋转体的跳动,提高旋转精度。

通过提升轴刚性,可以抑制旋转体的振动和杂音。进而还可适用于高速旋转。此外,通过施加预压,可防止因外部振动引起的微动磨损和因滚动体打滑而引起的拖尾(微小粘着)。

预压应力度适中。如果预压量不正确,则根据轴向或径向间隙的大小,会出现“轴承寿命缩短”、“异常发热”、“摩擦扭矩增大”、“产生杂音”等问题。为了防止出现这些问题,必须注意轴承的预压量。

在JIS和ISO中,按照精度对轴承进行分级。0级为普通级别,最高为2级(共5类)。

轴承预压的方法

轴承预压的方法大致可分为以下2种。

表1.轴承预压的种类


固定位置预压

恒定压力预压

预压方法

垫片、螺栓、螺母、
调整过宽度差的组合轴承

螺旋弹簧、碟形弹簧

优点

高轴刚性

即使有热膨胀和振动,也可以保持稳定的预压力。

固定位置预压是使用垫片等施加预压的方法。由于可以施加比较大的预压量,因此可以获得较高的轴刚性。多用于诸如车床或铣床等需要由旋转体承受负载的用途。

恒定压力预压是一种利用弹簧施加预压的方法。由于依靠弹簧的伸缩吸收热膨胀和振动,因此可始终保持稳定的预压量。常用于诸如电动机和挤出机等会产生振动或大量发热的应用场景。

推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型滚轮条

滚轮宽度25/50mm型
  滚轮条

轴承预压的目的及其方法(故障案例及轴承使用方法)

轴承预压的目的及其方法(故障案例及轴承使用方法)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

轴承预压的目的及其方法(故障案例及轴承使用方法)

轴承预压的目的及其方法(故障案例及轴承使用方法)

轴承预压的目的及其方法(故障案例及轴承使用方法)

轴承预压的目的及其方法(故障案例及轴承使用方法)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


轴承预压的目的及其方法(故障案例及轴承使用方法)

轴承预压的目的及其方法(故障案例及轴承使用方法)


米思米

米思米


关联类别

Ø  滚珠丝杠 

Ø  球轴承 

Ø  滚子轴承 

Ø  陶瓷轴承 

Ø  滚珠 

Ø  轴承组件 

Ø  联轴器/轴接头 

Ø  电机 

Ø  滑轮传送带/滚轮条 

Ø  滑台

关联文章

Ø  联轴器偏心导致的滚珠轴承损坏(故障案例与轴承使用方法)

Ø  轴承内圈固定螺丝松动(故障案例及轴承使用方法)

Ø  枢轴轴承摆动轴案例

Ø  滚珠轴承的装配(故障案例及轴承使用方法)

Ø  离心力导致的滚珠轴承损坏(故障案例与轴承使用方法)

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities